This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP404:如果是直流耦合,VBB 端子应连接到哪里?

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074640/sn65lvcp404-where-vbb-terminal-should-be-connect-to-in-case-of-dc-coupling

部件号:SN65LVCP404

大家好,

我的一位客户将使用 SN65LVC404。

请您回答他们的以下问题吗?

他们的问题。  

如果是直流耦合,VBB 端子应连接到哪里?
我们在设备数据表上找不到任何特定方法。

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-桑

    对于交流耦合,VBB 应保持浮动状态以获得最佳偏置值。 对于直流耦合,可以驱动 VBB 以更改 1.6V 以外的共模电压。

    谢谢

    大卫