This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:RGMII 正时

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078203/dp83867is-rgmii-timing

部件号:DP83867IS
“线程:测试”中讨论的其它部件

你好,团队

客户希望了解数据表上的7.10 RGMII 计时。 你能支持吗?

1.  他们是否需要创建 PCB 布局以满足7.10 RGMII 时序要求?  

7.10  RGMII 正时是否随 VDDIO 电压(1.8V/2.5V/3.3V)而变化?

3.以下是 MAC 接口的时间安排?  
Tskew 数据到时钟输出偏差(发送器处)

TsetupR 数据到时钟输入设置(在接收器内部延迟时)

TholdR 数据输入时钟保持(接收器处内部延迟)

4.  以下时间安排是否保证了设置和保持1.2 ns (最小值)以应对延迟的 RXC 上升/下降?

TsetupT 数据到时钟输出设置(发送器处–内部延迟)

THOLDT 时钟到数据输出保持(发送器处内部延迟)

此致,

北之高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Takahashi-San,

    1.需要同时满足 PHY 和 MAC 的延迟规范,以保证操作。  

    2.数据表中的规格适用于所有 VDDIO,时间随 VDIOO 的不同而不同

    3.它们位于 PHY 侧。  

    4.我们通常确保时间符合要求的方法是延迟发送器或接收器,如果您延迟接收 PHY,则不能延迟 TX MAC 端, 反之亦然,其中一个需要延迟,可以检查 RGMII 时间以满足这种情况下的要求。

    最佳  

    阿龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿龙

    当他们在 RGMII,100Mbps 和所有相同长度的 PCB 轨迹上使用该设备时,您能否告诉建议 的 RGMII 接收时钟延迟和 RGMII 发射时钟延迟?

    您还能解释如何计算延迟时间吗?  

    他们需要决定延迟时间,但不确定如何决定延迟时间。 如果您需要更多有关钙化的信息,请告诉我。

    此致,

    北之高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿龙

    请帮帮我。

    此致,

    北之高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takahashi-San,

    请查看以下图片以了解推荐的 RGMII 时钟延迟和标准。  

    我不知道您如何计算延迟时间,如果上述规格对您的查询没有帮助,请详细说明您的意思是“如何计算延迟时间”。  

    在 RGMII 中,时钟必须倾斜才能运行。  

    最佳  

    阿龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿龙

    我 认为客户需要调整 RGMIIDCTL 寄存器的延迟计时,以满足 建议的 RGMII 时钟延迟和您显示的标准。

    我不确定如何决定延迟时间。 我认为延迟时间可以调整。 你能就此提供建议吗?

    此致,

    北之高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takahashi-San,

    我与团队确认,您不需要计算时钟延迟,只有几个时钟延迟可供测试,一旦您发现有效的时钟延迟范围,请测试哪个时钟延迟提供最佳结果。  

    我希望这能有所帮助。  

    最佳

    阿龙