This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:如何连接 LVDS 显示屏

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1EVM, ALP, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076984/ds90ub948-q1-how-to-connect-the-lvds-display

部件号:DS90UB948-Q1
线程中讨论的其他部件: DS90UB949-Q1EVMALP

您好,

我正在为 DS90UB948-Q1EVM 和 LVDS 显示准备一个适配器。 请验证这是连接 LVDS 针脚的正确方法吗?

我的图像源是一台具有 DP++输出的 PC,它连接到 DS90UB949 Q1EVM 的 HDMI 输入端。

我的显示器是 BOE EV156FHM-N11,带有2端口 LVDS 接口(奇偶信道)。 下面是显示屏连接器的引出线:

显示规格和数据表可在以下位置找到: www.data-modul.com/.../ev156fhm-n11

此致,

尼科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Niko,  

    是的,这看起来是正确的。 d0-D3是奇数,而 D4-D7是偶数。 您的表中看起来是匹配的。  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    感谢您的快速回复。

    此致,

    尼科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    我现在拥有用于 DS90UB948-Q1EVM 的适配器 PCB。

    我在使用 ALP 软件的内部模式生成器(7.2.7.1)获取2端口 LVDS 显示(1920x1080)的图片时遇到问题。

    借助更小的1端口 LVDS 显示(800x480),所有功能都能正常工作,模式生成器可以很好地绘制图像。 1端口显示屏仅使用 EVM 的 J15上的信号。

    EVM 上的交换机 S1 (mode_SEL0)设置:
    -2端口 LVDS 显示:S1.5打开,所有其它开关关闭
    -1端口 LVDS 显示:S1.7打开,所有其它开关关闭

    1080p 显示的 Alp 设置:内部计时,规格:HD 1080p 60Hz

    这是唯一一个给我一些照片的环境。 使用所有其它设置,我只会看到黑屏。

    除白色或蓝色外的任何其它固定图案都会给我黑屏。 白色图案会产生白色的屏幕,但左边会产生一些干扰,如这样

    蓝色图案为绿色屏幕,屏幕上有大量干扰。

     

    1080p 显示屏或 LVDS 电缆未损坏。 它们与 HDMI-LVDS 转换器板配合工作良好。 我的适配器 PCB 与 HDMI-LVDS 转换器具有相同的引脚,因此我对两者使用相同的 LVDS 电缆。 我现在已经三次检查了适配器板上的连接,因此我认为这不是硬件问题。 至少奇数通道工作正常,因为800x480显示正在工作。 我用示波器测量了 J15和 J16连接器上的 LVDS 信号,两台显示器都有。 我没有注意到两者之间有任何重大差异。

    您有什么想法吗?这里的问题是什么?如何让2端口 LVDS 显示正常工作?

    此致,

    尼科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Niko,  

    在这种情况下,是否可以执行948寄存器转储?  

    您是否还可以验证948的颜色格式是否与面板所需的格式相匹配? (MAP_SEL 设置)

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    这是寄存器转储,而我正在将固定的白色模式驱动到显示屏上。 e2e.ti.com/.../Registers_5F00_dump.zip

    如果我正确理解了数据表,则 MAPSEL 应该很高,因为 MSB 似乎在 D3和 D7上。 我指的是 DS90UB948-Q1数据表的图7-17和显示数据表的‘3.4 LVDS 接口’一章,请参见以下内容:

    我已经尝试了 S1的不同设置。 我认为 S1.5应该打开,但无论哪个开关打开:1,2,5或6,显示屏的行为都是一样的。 通过打开任何开关3,4,7或8,我只会看到黑屏。

    以下是我的 ALP 设置

    此致,

    尼科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Niko,  

    感谢寄存器转储,我将对它们进行审核,并在星期一返回给您。  

    另一件事是,您是否还可以附加您要连接的面板的实际显示定时参数?  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    感谢你的帮助! 以下是数据表中的信号计时规范。 如果您需要其他一些详细信息,请在此处找到该数据表:

    https://www.data-modul.com/sites/default/files/products/EV156FHM-N11-specification-12047755.pdf

    此致,

    尼科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    我注意到显示器的最小像素时钟为100 MHz。 这是 DS90UB948-Q1EVM 能够提供的最大容量。 EVM 能否完全提供最低100 MHz,这就是为什么图像不同步的原因? 如果我将 ALP 中的像素时钟设置为低于100 MHz,我总是会看到黑屏。

    此致,

    尼科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Niko,  

    [引用 userid="513140" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076984/ds90ub948-Q1-hut-connect-the -LVDS-display/4015629#4015629"],该 EVM 是否无法提供最低100 MHz 的速率

    情况可能是这样。 如 PatGen 的本应用说明所述,强制视频定时时帧速率会有所不同。  

    您是否能够使用正确的视频定时设置来自 SER 的视频,或者使用外部 CLK?  

    此致,  

    洛根