This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:关于通信期间的波形

Guru**** 2931650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080004/p82b96-about-the-waveform-during-communication

部件号:P82B96

大家好,团队

在通信过程中,出现了一种像附加波形那样的现象。
SX 的潜力是浮动的,在 Rx/Tx 中观察到类似脉冲波形的情况。
该电路如数据表 P17所示,SX 和 Sy 直接连接到 MUC。
电阻器 R2为2.2kΩ Ω,电容器 C2连接到47pF。
您能想到发生这种情况的原因吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    SX/Sy 端看到的是静态电压偏移。  当接收到来自 Rx/RY 侧的低电压时,SX/Sy 侧的电压将约为~900mV (数据表中的体积规格)。

    当您在 SX/Sy 上驱动线路较低并释放时,SX/Sy 将在容积水平周围挂起,如您在黄色波形的步骤中所见。 这就是我们所称的静态电压偏移,即设备如何判断低电压来自哪一侧并保持对双向信号的支持。 (否则信号将一直处于低位,因为缓冲器在低速行驶时有一个输入连接到其输出,并且在输入上看到其自身的“低”)

    下面的链接中有一个应用说明对此进行了讨论:

    https://www.ti.com/lit/an/scpa054/scpa054.pdf?ts=1645747679846&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bobby,

    感谢你的回复。
    我理解。

    此致。