This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867ERGZT 磁性

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079195/dp83867e-dp83867ergzt-magnetic

部件号:DP83867E
“线程”中讨论的其他部件:TDA4VMSK-TDA4VM

大家好,

我在 新设计中使用 DP83867ERGZT ETH PHY,以太网 I/F 不是 RJ45,我将为此使用工业 M12连接器。

因此,我不确定该芯片组使用的最佳磁性。

请分享适合与这些集成电路一起使用的推荐部件号?

谢谢大家,

伊萨海,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,伊沙伊

    在磁性选择方面,使用 M12代替 RJ45不应成为问题。 请确保选择的任何磁体都符合图27中所示的配置和数据表132中的规格。 一些人过去使用的示例是 HX5008NL。

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆,

    感谢您的回复,

    是的,我在数据表中看到,我很困惑,我发现了使用 RJ45带磁性的 TI EVK,并且中心丝锥内部分类,每个中心丝锥到 GND 的电容器为0.1uF。

    正确的方法是什么?  μF 数据表“连接到 PHY 的一侧的每个中心抽头必须相互隔离,并通过去耦电容器连接到地面(建议0.1 μ A)。

    请查看以下图片,第一张图片(显示 TI EVK)和第二 张设计图片。

    请提前感谢

    伊萨海,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,伊沙伊

    请发送 EVK 设计的链接吗?

    我发现的所有 EVM 都有离散磁性(HX5008NL)或集成磁性(7499111000A)。 无论离散还是集成,我都发现它们都遵循与数据表中相同的配置,这是官方建议。  我找到的一些主板的链接:

    https://www.ti.com/lit/df/snlr034/snlr034.pdf?ts=1645635590766

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu176/snlu176.pdf?ts=1645635681237&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDP83867IRPAP-EVM

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆,

    感谢您的链接,

    是的,TI EVK 是第31页上的“用于 Edge AI 视觉系统的 SK-TDA4VM - TDA4VM 处理器套件”,您可以看到 ETH PHY 实施。

    请参阅链接>> https://www.ti.com/tool/SK-TDA4VM

    此致,

    伊萨海,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已相应地修复了我的设计,但我仍将短选项保留为没有填充电阻器,您可以查看它吗?

    谢谢你,

    伊萨海,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yishal,

    感谢您让我了解 EVK 设计。  

    关于您的设计,请上传示意图,我将对其进行审核。 请注意,原理图审查可能需要5个工作日的周转时间。

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆

    谢谢,我附上了1G ETH PHY 的示意图部分

    周末愉快!

    伊萨海,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yishal,

    感谢您提供.pdf。 我期待着在星期三收到 EOD 的反馈。

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,伊沙伊

    我的反馈:

    -请遵循数据表中列出的电源针的去耦方案

    -将 R49更改为4.7华氏度

    -将 R198更改为11k 1%容差

    确保晶体符合数据表中的规格。 可以测量时钟输出以验证信号

    -确保 MDC 上没有 PU 电阻,而 MDIO 上没有1.5-2.2k PU 电阻

    -确保在正常操作过程中 Reset_N 过高

    —您似乎已对其进行了 DNP 处理,但请确保在 MDI 信道上 P 和 N 之间没有端接电路

    -捆扎。 我已解码以下设置:

     + PHY 地址0x2

     +自动协商已启用

     + RGMII TX/RX Clk Skew,2 ns

     +针对10/100/1G 的自动协商广告

     +后视镜模式已禁用,SGMII 已禁用

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆,

    感谢您的反馈和 SCH 评论。 很抱歉耽误你的回答。

    此致,

    伊萨海,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,伊沙伊  

    如果您还有其他问题,请告诉我们。 否则,我将关闭此线程。  

    谢谢,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    问题得到了回答,  

    谢谢你,