This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:在评估板上测试 SPE 芯片

Guru**** 2538520 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077310/dp83td510e-evm-testing-spe-chip-on-the-evaluation-board

部件号:DP83TD510E-EVM

你(们)好

我购买 了 DP83TD510E-EVM 板。 我在我们的项目中使用 SPE 芯片。

我已启动主板,并使用 USB2MDIO 工具读取 SPE 芯片的寄存器。

我需要评估 SPE 芯片。 我想从 PC 向该芯片发送 ping 命令。 如何使用我们的主板完成此操作?

谢谢

普里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya,

    Ping 是一种更高级别的功能,主板可以用作媒体转换器,但它可以用于在两个计算机系统之间执行 ping 操作。  

    无法直接 ping PHY。 510 EVM 作为媒体转换器板出售。  

    最佳  

    阿龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我知道我们无法直接评估 SPE 芯片。 2个评估板之间的连接图如下所示。

    如果连接正确,请告诉我。

    因此,如果我们从 PC1 ping PC2,数据就应该通过 SPE 芯片在两块主板之间传输。

    我的理解是否正确?

    谢谢

    普里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya,

    是的,您的理解是正确的,图是正确的。  

    这应该对您有效。  

    最佳  

    阿龙。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请允许我尝试一下。

    但是,使用 USB2MDIO 工具,我可以读/写 SPE 芯片,但无法读/写标准以太网芯片。

    但该主板上的 LED 指示灯亮起,但通信并未发生。 请告诉我如何使其发挥作用。

    谢谢

    普里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya,

    您应该能够向两个 PHY 写入数据,您需要向标准 PHY 写入数据,以实现媒体转换。 其次,您需要在510 PHY 上编程 REG,这在您的结尾似乎不是问题  

    请告诉我您是否能够写入标准 PHY,因为它是实现操作所必需的。  

    最佳  
    阿龙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否需要进行任何配置更改才能从一台 PC 进行通信或从一台 PC ping 另一台 PC?

    谢谢

    普里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya,

    您只需确保两个 PHY 都处于相同模式。 除此之外,我不确定在这种情况下 ping 的含义。

    建立连接后,您可以通过检查 PHY 中的状态寄存器来验证是否已建立链接。   

    如果我回答了你的问题,请告诉我。  

    最佳

    阿龙