大家好,团队
我们的一位客户在使用 DS90UB940N-Q1时遇到一些问题。 我提出他的问题如下:
我们现在有了一个设计: DS90UB947生成1920*720@50Hz RGB 信号,现在 DS90UB940需要转换 为与平台 SOC 对应的 YUV 信号。
现在平台可以接收940生成的 CSI 信号,但显示颜色和分辨率存在一些问题(与输入端显示的内容不一致),例如附件视频。 如果 我们在设置940寄存器时遇到任何问题,请帮助我们查看。 非常感谢!
e2e.ti.com/.../940_5F00_video.mp4
此致,
罗艾米