This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:端口不是每16个重新启动周期启动一次

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076911/ds110df111-ports-not-coming-up-every-16-reboot-cycles

部件号:DS110DF111
Thread (线程)中讨论的其它部件: TMUXHS4212

您好,

我们的设计使用两 个 DS110DF111,一端连接 Marvell 处理器,另一端连接 SFP+模块。  我们遇到了一个奇怪的问题。 每16次软件重新启动我们的系统,SFP 端口将无法正常工作。 更深入地检查发现,Cavium 和 DS110DF111之间的联系似乎尚未完成谈判。 再次软重启后,链接将正常启动。 这将每16次软重启时继续进行。 电源循环会重置该周期。  DS110DF111没有重置引脚,当处于错误状态时,在寄存器中设置任何重置位似乎没有任何效果。 我们还尝试了 CDR 重置,但链接仍拒绝出现。 这16个周期的行为是否是以前所见过的?  DS110DF111中是否有任何内容会在链路向上/ dn 的16个周期中发生变化?

感谢你的帮助

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    这似乎是异常行为,并不是我以前遇到的具体情况。  能否提供重新计时器与 SFP+模块和处理器之间插入损耗的估计值。

    此外,您是否可以提供常规操作和异常状态的寄存器转储。

    谢谢,

    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Drew,

    我们认为这可能是链路处理器端的问题,但下面列出了工作状态和不良状态之间的 REG 差异。 我还有关于汽车谈判的问题。 我们的处理器接口设置为在启动时使用1000BaseX 自动协商链路速度。 我在重计时器中看不到自动协商设置。 这可能不是必需的,因为它只是一个重新计时的“管道”。 这是否意味着处理器正在自动协商与重计时器另一侧连接的内容-在我们的情况下是 SFP 模块?

    再次感谢

    标记

    注册 价值 含义
    0x2 0x00与0x9C 或0xdc 缺少锁定和 CDR 锁定,加上一些保留位
    0x24 0x40与0x00 DFE 错误-未设置锁定
    0x27 0x00与0x3D 或0x3E 对比 Heo 值
    0x28 0x00与0x93 Veo 值
    0x29 0x00与0x40 眼部开启监视器电压范围设置
    0x3B 0x2F 与0x31 ppm 计数 MSB
    0x3c 0x48与0xFD 或0xFE PPM 计数 LSB
    0x52 0x95与0x0 CTLE 升压设置回读寄存器
    0x5a 0xFD 与0x69 未记录
    0x92 0xf9与0x0 未记录,可能实际不存在!
    0x9a 0xf9与0x69 未记录,可能实际不存在!
    2 0x80与0x0 未记录,可能实际不存在!
    0xba 0x79与0x69 未记录,可能实际不存在!
    0xf2 0x0与0x0 未记录,可能实际不存在!
    0xfa 0xFD 与0x69 未记录,可能实际不存在!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    为了回答您关于自动协商期间重新计时器如何工作的问题,我们希望它在协商期间锁定到1.25Gbps 的自动协商信号, 然后在协商后锁定到10.3125 Gbps 信号(假设您使用的是默认数据速率,如果不是这种情况,请告诉我)。  当锁定到自动协商信号时,它应该只通过自动协商数据。

    似乎由于某种原因,每16次重新启动,重新计时器都无法实现 CDR 锁定。  我们可以看到,CTLE BOOST 设置已更改,这表明重新计时器确实尝试调整 CTLE。

    令人困惑的是,CDR 重置后该链接不会出现。  您能否检查执行 CDR 重置是否使设备实现 CDR 锁定?  如果自动协商失败,处理器是否继续发送数据?  重新计时器需要将有效数据锁定到才能生效。

    另一个想法:我们可以通过从调整模式2 (默认) ch_reg_0x31[6:5]更改为调整模式0来排除重新计时器上的任何自适应问题。  自适应模式0没有自适应。  您需要手动设置任何您认为最优的 CTLE 和 DFE 值。  我提出这一问题的原因是,假设 CTLE 索引0正常工作,那么在失败的寄存器集中,CTLE 值似乎相当高。

    谢谢,

    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Drew,

    我们已将此范围缩小到 TI 交换机。 我们的 Marvell 处理器使用两个 XCVR 连接到 SFP (通过重计时器)。 一个是固定的和10G,另一个是固定的1G (这在处理器配置中有多种原因)。 这两个 XCVR 连接到双向开关 TMUXHS4212IRKSR,该开关选择两个 XCVR 数据中的一个,以传递到计时器,同样也是在另一个方向。 我们以前没有将此开关视为问题的一部分,而是专注于处理器和重新计时器,但是,这种开关似乎正在进入某种延迟状态,并且不允许数据双向传输? 如上所述,这种情况并非每次都发生,而是似乎每16个端口出现周期发生一次? 有什么想法吗?  

    再次感谢您的持续帮助。

    此致

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    很高兴听到您能够缩小问题范围!  我将跟进一位支持  TMUXHS4212的团队成员,并就此与您联系。

    谢谢,

    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    您的1G 信号的电压摆动是多少?

    谢谢,

    绘制