This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10022:TLK10022 EVM 配置和 BER 测试问题

Guru**** 1196480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077633/tlk10022-tlk10022-evm-config-and-ber-testing-issue

部件号:TLK10022
“线程: 测试”中讨论的其它部件

e2e.ti.com/.../BER_2D00_test-configuration.docx

您好,  

我使用 TLK10022 EVM 板和 GUI 进行 BER 测试,文档中的配置有问题,请帮助检查结果为何为 NaN 以及如何配置,谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您在文档中提供详细的配置!  我正在研究这一问题,并将在本周结束前提供最新情况。

    谢谢,

    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Drew

          正在查找您的更新,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我对此表示歉意,我仍在研究这一问题。

    谢谢,
    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这非常紧迫,阻碍了我们的发展,需要尽快获得您的反馈。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉耽误你的时间。

    我能够复制您的问题,发现通过在“操作模式配置”页面上启用测试模式生成和验证,BER 测试页面上的“NaN”状态消失。  如果这样做不能解决您的问题,请告诉我。

    谢谢,

    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Drew

     请向我展示 您的 BER 测试页面。

    当我配置上述内容时,BER 不是 NaN,但它始终是错误的,因为错误计数器 正在增加。 这是否意味着 TLK10022的功能错误? 如何获取错误计数 器0或环回正确?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的 BER 测试页面与您所显示的内容相同。  这是预期的,因为 LS 通道没有输入。  通道 B HS 错误计数器的注释,计数为0。  这是因为我们在环回配置中使用了此信道。  您还需要将 LS 通道置于环回配置中,错误计数器才能正常工作。

    谢谢,

    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Drew

        当我断开 HS 导线时 ,HS 的 BER 为65535,这是正确的,我认为4个 LS 通道与 HS TX 连接,并发送至 HS RX,然后划分为4个 LS, 然后比较 LS lane0 RX 和 LS lane0 TX。为什么我断开了 HS 线,LS lane0仍然为0?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我相信,每条 HS 和 LS 通道的测试模式生成和验证都是独立的。  您的当前结果会自此产生,因为通道0 PRBS 数据正由通道0 TX 传输并 由通道0 RX 接收。  在本测试案例中,PRBS 数据不是从 HS 通道获取到 LS 通道。

    谢谢,

    绘制