This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何使用 Arduino 配置 TPS25750 ...?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ28Z610-R1, LM62460, TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077623/tps25750-how-to-configure-tps25750-using-arduino

部件号:TPS25750
线程中讨论的其它部件: BQ25730BQ28Z610-R1LM62460TPS552882

TI 您好,  

       我想 使用 Arduino 配置 TPS25750而不使用 EEPROM,Arduino 是一个由 BMS 配置根据应用要求控制的主机控制器。

在我的 BMS 中,TI 有不同的部分,  

1.问题25730

BQ28Z610-R1

3,LM62460

TPS552882

  这是根据应用要求选择的所有部件,因为我正在使用所有此 TI pat,这就是为什么我选择  TPS25750 ,但它看起来不是很直接 ,在配置方面存在问题。

请帮助我 尽快解决该问题,因为 这需要很长时间,我都准备好冻结所有其他功能。

提前感谢您的宝贵支持。   

谢谢,  

拉胡尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

     TPS25750主机接口技术参考手册中记录了您要查找的流量。  它利用列出的 PBMx 命令,并有一个部分显示了路标流程图。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chuck,  

               感谢您的及时响应。

    如果可能,请提供一些参考代码以快速移动,因为我已经花了很多时间,如果我得到的参考代码对我非常有帮助。

    谢谢,  

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    我希望看到我能提供什么,但我怀疑我能提供代码。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘您好,  

              我已经尝试从另一个线索中采取相同的跟进行动,这项工作几乎花费了1个月,但没有收到任何内容,请尝试快速推动。

     如果没有任何参考,那么快速前进非常困难,因为我是 TPS25750和 PD 控制器的新员工。

    我还和业务团队讨论了这一问题,他们为 EEPROM 集成提供了晚餐,因为我们已经有树莓和 ATTiny。

    谢谢,

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    我会很快看到我能给你带来什么。   

    我可以在今天晚些时候共享一个工作系统的 I2C 捕获。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chuck,  

               当然,我正在等待您的宝贵回应。

    谢谢,  

    拉胡尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5076.patchdownload_5F00_burstmode_5F00_gandalf_5F00_patch05.zipRahul,

    我们还将发布一份包含一些参考代码的更新文档。  我还没有发布日期。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chuck,

           TPS25750 GUI 导出设置后,

    "question":{"version""7.0.2.1""答案":[5null4,101nullnullnullnull ],"选项":{},"configID""0000""VendorID""0000"
    我是否知道共享文件终端应用程序,  
    1. 您是否是电源(提供商)和电源接收器(消费者)?
    2. 您是否仅是一个电源散热器(耗电元件)?
    谢谢,  
    拉胡尔  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    共享文件可以导入到 Web GUI 中,并允许我查看您正在使用的配置。

    我将在今天晚些时候审阅该文件并回答您的问题。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chuck,  

              哦,我只对散热器应用感兴趣,因为我们需要一些参考。

    谢谢,  

    拉胡尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘您好,  

               为了供您参考,我正在共享此应用电路,根据这一点,我希望系统在没有主机控制器的情况下将以一定的默认电压水平通电。

     TPS25750是否支持此应用?,如果是,如何在电路设计中配置或进行必要的修改。

    谢谢,  

    拉胡尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    我们将在第四季度发布一个与您的图表非常匹配的部件。  只要从 MCU 执行 EEPROM 启动,TPS25750就可以与此功能集匹配。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chuck,  

                当我配置 ADCIN1和 ADCIN2时,它按照上述应用程序的要求工作,使用的状态是“始终启用”,但它只提供5V 电压  
    我可以通过编写 Tx_sink 寄存器并根据要求编程 PDO 来将其配置为20V 吗 ?

    谢谢,  

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    这似乎是重复的线程。  我想结束这一步,并保持我最后一个回答的线程。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Rahul,  

    是否已通过主机控制器配置 tps25750。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chirag,  

              TPS25750与主机和配置的接口使用 https://www.ti.com/lit/ug/slvuc05/slvuc05.pdf?ts=1646152376107&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS25750是直接的。 本文档描述了我在默认情况下启用 TPS25750时遇到的问题,该问题通过配置 ADCIN 索引得到解决。

    顺祝商祺!

    拉胡尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rahul,  

    我没有连接 EEPROM,我需要使用 i2c 配置 IC。 您是否已开发出任何可共享的示例代码。

    此致

    安舒曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag 和 Rahul,

    我们已经有另一个线程可以讨论这个问题,所以我想关闭该线程并将其发布到另一个线程,以便我们都可以在同一页上停留,并在一个线程内进行跟踪。

    我将其标记为“已解决”,因为我们将在另一个线程中跟踪此问题,而不是因为我们已经解决了该问题。

    此致,

    卡盘