This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85-Q1:DSI85能否支持 LVDS 多点对点多路传输?

Guru**** 2928010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079558/sn65dsi85-q1-can-dsi85-support-lvds-multi-point-to-point

部件号:SN65DSI85-Q1

大家好,团队

作为标题,DSI85是否可以支持 LVDS 多点对点? 谢谢!

嘉威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    再添加一个问题,只需重复检查:

    当分辨率为1962*1566*60,RGB888时,DSI CLK 为553MHz。 它是否在 DSI85范围内?

    嘉威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    我说的多个要点如下所示,您是否可以支持上述问题? 谢谢!

    嘉威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘉威

    DSI85仅支持点对点,不能支持多点对点。  

    对于 LVDS CLK 计算,请使用以下公式

    因此,DSI CLK 频率= 663.66MHz,超出 DSI85最大 DSI 时钟频率500MHz。 因此,DSI85将无法支持此决议。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢您的回复! 很抱歉出现误解。 请允许我在此澄清:

    • 显示屏的总帧大小为1566*1962*60,包括活动大小和消隐,由两个783*1962 LVDS 组成,有关详细信息,请参阅随附的显示数据表。
      • 从 LVDS CLK 中,单个 LVDS PCLK 大约为92M,在154M 的范围内。
      • 根据 DSI CLK,DSI84的计算结果为553M,超出了500m 的范围。 所以我的问题是,我应该用哪种方法来决定 DSI84是否支持1566*1962*60。
    • 正如我在上面所说的,显示屏由两个 783*1962 LVDS 组成,它有两个驱动器 IC。 那么,您是否可以帮助检查 DSI84或 DSI85是否支持以下应用程序? 客户反馈他们在以下情况下通过 DSI85成功地推动了显示屏的运行。
    • 另一个支持需求是,如果我们使用 DSI8x 来驱动显示点对点,这是否有意义? 根据数据表,DSI8x 信道 A LVDS 传输奇数数据,信道 B 传输偶数数据。

    谢谢!

    嘉威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘉威

    因此,DSI CLK =2 * 92 * 24 / 2 * 8 = 276MHz,它在 DSI85参考时钟支持的范围内。 您将使用通道 A 和 B 驱动两个 LVDS。  

    请参阅 DSI85数据表中的表7-4,通道 A 可以支持奇数或左像素,而通道 B 可以支持偶数或右像素。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    从您的回复中,选择的 dsi8x 最终达到 DSI CLK,对吗? 我还想与大家核实154M 的含义是什么? 154M LVDS CLK 是单通道最大还是双通道最大 pclk? 从所选的 e2e 威胁来看,DSI84还支持 LVDS pclk 端的显示,这真的很令人困惑。

    此外,您能否对通道 A 的左侧支持提供更多评论,而通道 b 的右侧像素支持提供更多评论? 这是否意味着 dsi8x 支持上图的左侧应用? 这是否意味着 dsi8x 支持多滴?

    谢谢,期待您的回复!

    嘉威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘉威

    由于 DSI84是单个 DSI 通道(4个 DSI 通道),因此 DSI CLK 计算将是  DSI CLK =2 * 92 * 24 / 2 * 4 = 552MHz,超出 DSI CLK 频率范围,因此 DSI84将无法支持此面板。  

    您可以分享面板规格吗? 我看不到它与这个 e2e 线程连接。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    请参阅随附的数据表。  

    e2e.ti.com/.../1_5F004E531F66_13-2LTPS-in-cell-pre_2D00_spec20220110.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘉威

    这张图是从哪里来的,因为我在面板数据表中没有看到它。

    但是 DSI85只能点对点,它不支持多点连接。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    很多客户表示高分辨率显示屏是 多喷嘴结构,他们成功使用了 DSI8x 驱动器显示屏。 我还问了 FPD 链路 BU,就像948还说支持多喷嘴,但需要注意桩长度和 PCLK 范围。  

    您能解释为什么 DSI8X 不支持多喷嘴? 也是因为短桩?

    谢谢!

    嘉威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘉威

    DSI8x LVDS 输出不支持多路 LVDS 实施。 您可能可以添加缓冲区作为可能的解决方案,但随后必须在系统设计中考虑缓冲区的偏移。

    谢谢

    大卫