This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:通过 I2C 和符号锁定设置 DPEQ

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080181/tusb564-dpeq-setting-by-i2c-and-symbol-lock

部件号:TUSB564
“线程:测试”中讨论的其它部件,

大家好,团队

1.我们使用 I2C 控制来调整 DPEQ。 如何通过注册了解 DPEQ 级别设置? 我只能在数据表中看到 GPIO 模式的 DPEQ 表。

2.客户在第三方进行 RX 测试时发现 TUSB564无法锁定符号。 我们如何正确设置注册表?

此致,

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    均衡设置#与 DQEQ 级别匹配。 例如,如果您将0x55写入寄存器0x10和0x11,则应用了 DPEQ 的6.5dB 均衡。

    请确保寄存器0x0A 位 4已设置为 基于每个均衡器寄存器的编程值的均衡器设置。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢您的评论。

    1.连接块如下所示。 您建议设置什么均衡器级别? 如果此值仍然无法锁定符号,我们是否应该尝试提高均衡器级别?

    2.对于 RX 测量,我们是否需要其他工具来实现合规性?

    此致,

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    TUSB564和 USBC 连接之间的轨迹有多长? DPEQ 应设置为补偿 USBC 连接器和 TUSB564之间的损失。  

    对于 RX 测试,他们需要确保链路培训成功,然后再开始 RX JTOL 测试。

    谢谢
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    如下图所示更新轨迹长度信息。 您能评论一下我们可以尝试的均衡器级别,如果有公式,我们可以估计大约损失,例如1英寸/0.5 dB@5 Gbps?

    此致,

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    请参阅此链接以估算痕量插入损耗, 网址为 https://www.edn.com/loss-in-a-channel-rule-of-thumb-9/。 根据估计损失,您可以设置相应的 TUSB564 EQ 值。

    谢谢

    大卫