This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:HDMI 至18位 RGB 50针 FPC 屏幕

Guru**** 2391245 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078002/tfp401-hdmi-to-18-bit-rgb-50-pin-fpc-screen

部件号:TFP401
“Thread:(线程:)”中讨论的其它部件 ,测试

你(们)好,

感谢您的优质产品。 我们正在尝试将 TFP401连接到18位 RGB LCD 屏幕,以实现 HDMI 到 RGB 的转换。

但是,对于24位 RGB LCD 屏幕,TFP401是如此,这是可能的。

另外,其它信号是否可以连接到 TFP401板?

下面是 RGB 屏幕的引脚供参考。

此致,

扎比里乌。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,
    屏幕上的一些附加信息,用于了解使用 TFP401板驱动它的可行性:
    1.分辨率为240x480,尺寸非常小-对于 TFP401来说仍然是可能的
    典型时钟频率为8.57MHz (最小=7.43,最大=11.65MHz)
    看看这个线程
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902778/tfp401-480-272-support-with-sc7283
    我可以将 HDMI 时钟 DCLK 降级为9MHz (或~10-11MHz)。 没关系吗?
    3.您建议使用什么连接50针 FPC 电缆?
    最佳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TFP401可以支持18位 RGB,您只需要保持每种颜色的 LSB 未连接,但请注意,这可能会影响图像的质量。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。


    感谢您的快速回复,一些评论/问题:


    18位 RGB:因此,我们可以忽略每种颜色上的2个 LSB 位
    对于 HDMI CLK (例如 RPI 3的 HDMI),如果我们使用的频率为8.5MHz (甚至是11MHz),您是否确认这 将起作用?
    关于 TP401和屏幕之间的引脚连接,您可以确认如何连接不同的信号吗? 即 CSX,SDOI,TB_RL,SD,XRES, SCL,PCLK,DE,HS,VS, TLD
    有关 Adafruit TP401 HDMI-RGB 转换器板的示意图,请参阅。

    最佳。 扎比里乌。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zabrieu

    最大像素为40ns,最小输入时钟要求为25MHz。 因此,TFP401将无法支持8.5MHz 或11MHz 输入时钟。

    您是否具有屏幕规格,以便我可以查找  CSX,SDOI,TB_RL,SD,XRES, SCL,PCLK,DE,HS,VS, 是吗?

    谢谢
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,

    感谢您的回答,下面是开/关程序电气特性的摘录

    此外,我还看到使用 TFP401的 NVIDIA 论坛帖子,其频率条件屏幕相似

    文章: https://forums.developer.nvidia.com/t/undesired-horizontal-lines-and-broken-pixels-on-the-lcd/195806

    屏幕: http://www.amulettechnologies.com/wp-content/uploads/2019/10/Amulet-Technologies-AM043NBG01.pdf (P10/18)

    期待正确使用此屏幕并将其与 TFP401连接。

    最佳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我无法回答非 TI 论坛上的任何问题。 但是,TFP401数据表将最小时钟频率定义为25MHz,最大时钟频率定义为165MHz。 如果 TFP401在建议的操作条件之外运行,我们无法保证设备的运行。

    您是否有可以分享的实际液晶屏规格?

    谢谢

    大卫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢您的回复,请参阅随附的液晶屏规格数据表,了解您的信息。

    谢谢。

    扎比里乌。

    e2e.ti.com/.../KYOCERA_5F00_-T_2D00_55931GD018HU_2D00_T_2D00_ANN_08FF_55931ANe_2D005F00_STD_09FF_.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扎比里乌。

    液晶屏模块的表3.3.1列出了11.65MHz 的最大时钟频率。 如果 TFP401A ODCK 的最小时钟为12.5MHz (以2像素/克为单位配置),则 TFP401A 将无法支持此特定面板。

    查看表5.1的引脚分配,您只需将 PCLK,HS,VS 和 DE 连接到 TFP401A,即可按照表5.1的建议将其它所有引脚连接到低或高。 但同样,此 LCD 模块无法支持 TFP401A 输出时钟频率。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,

    感谢您的回复和澄清

    电气连接
    要详细说明连接 R,G,B (18位),GND,VDD (3V3?), VDDI (3V3?),PCLK,DE,HS,VS?
    TFP401A 引脚板上的其他 L 或 H 电平?

    频率

    如何在2pxl/clk 模式下配置 TFP401A?
    最佳。 扎比里乌。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扎比里乌

    电气连接
    要详细说明连接 R,G,B (18位),GND,VDD (3V3?), VDDI (3V3?),PCLK,DE,HS,VS?
    TFP401A 引脚板上的其他 L 或 H 电平?  

    正确

    频率

    如何在2pxl/clk 模式下配置 TFP401A?  

    这通过像素针脚进行配置,如下所示。 但在2pxl/clk 模式下,我们无法支持此面板,因为频率超出规格。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,


    感谢您的确认,我计划使用 Adafruit TFP401A 板进行简单测试。
    该主板的像素引脚连接到 GND,使得像素=1pxl/clk
    如果我以1pxl/clk 模式驱动屏幕,会发生什么情况?
    此外,关于频率,我看到一些用户通过发送25MHz 频率来“超频”scren,这种频率也可能超出规格。

    谢谢,扎比里乌。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扎比里乌

    在1pxl/clk 配置中,PCLK 的频率将翻倍。 我无法评论当您超速驾驶液晶屏时会发生什么情况。

    谢谢

    大卫