This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:示意图回顾

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080009/hd3ss3202-schematic-review

部件号:HD3SS3202

大家好,团队

很棒的一天! 我代表客户发布此信息。  

 根据客户:

我正在设计一台网络路由器。 设计的一部分是使用 SGMII MUX 在连接到以太网连接器的两个 PHY IC 之间切换。 我已选择 HD3SS3202 IC 作为其适用的产品,并且我也看到它用于参考设计以实现相同的配置。  

我对 SEL 针脚有一些疑问,该针脚被拉高或低以在两个 PHY 芯片之间切换。 我阅读了数据表,其中说明 SEL 针脚可以由系统中的可用 GPIO 针脚或微控制器控制。 但在我的情况下,我想用0欧姆电阻器切换 SEL 针脚,以在高和低之间切换(添加 R503将向下拉,删除 R503将使其高)。 请参阅随附的 HD3SS3202设计原理图。 请确认 SEL 针脚的部件设计正确,以便我可以将主板送往制造部门。

提前感谢您的支持。

此致,

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么你将如何控制 R503? 手动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,

    根据客户。

    我将通过焊接或拆除印刷电路板中的 R503来控制 SEL 针脚。 如果 I 焊接 R503,SEL 针脚将被拉至地电位(低),如果我卸下 R503,SEL 针脚将被拉高。

    最好的爬梯

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森

    我可能会使用1k 电阻,而不是0欧姆电阻。  数据表中还建议您在该引脚上使用0.01 µF 电容器接地。

    谢谢

    大卫