This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:寄存器设置问题

Guru**** 2926230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079294/lmh1297-questions-for-register-setting

部件号:LMH1297

您好专家,

我对 LMH797的寄存器设置有疑问。
您会回答以下问题吗?

  1. 使用长度不合适的电缆时,您会告诉我如何选择 HOST_EQ0设置?
    1. 数据表仅指定了“<1inch"/?1-2inch"/?4-5inch"/?8-10ins"的值。
    2. 因此,我们想知道当他们使用长度不合适的电缆(如3英寸)时,如何选择此设置。
  2. OUT0输出控制[0x30]的 tx0_VOD[2:0]的可配置设置是否仅为“000”,“010”,“100”,“110”?
  3. OUT0去重控制[0x31]的 tx0_dem[2]的可配置设置是否仅为“000”,“010”,“111”?
    1. 适用于2.和3. 可编程指南仅在图表上指明这些值。 这是否意味着没有像“011”那样的其他中间设置?

我很期待听到你的回复。

谢谢,致以诚挚的问候!
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)。 通过寄存器设置,您可以控制或设置不同的手动 CTLE 设置。 建议在此销上使用浮子。 这允许设备自动选择适当的 CTLE 设置。

    2)。 是的,有三个位可控制 OUT0输出幅值。 REG 0x30[2:0]提供8种不同的设置。

    3)。 与#2,reg 0x31[2:0]三位控制输出去重设置相同。

    正确的项目2和3没有中间值。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好纳赛尔,

    感谢您的快速回复。
    我有你对问题1的回答。

    我确认,在 CD 模式下。 Host-EQ0提供自动“CTLE”设置,但输出驱动程序设置只是默认应用(570mVpp/-0.4dB)。
    此外,在 EQ 模式下,输出驱动程序设置仅遵循 HOST_EQ0条件。
    因此,LMH12797的输出驱动程序设置将不会自动成为合适的设置,他们需要选择适当的 OUT0的 VOD 和 DEM 设置。
    这种理解是否正确?

    此外,如果他们需要为 OUT0 VOD 和 DEM 应用适当的设置,您是否可以告诉我在中间板迹线条件(如3个直插图)中应该应用哪些设置?
    例如,他们应该使用 HOST_EQ 作为 F/R,或者他们应该通过 i2c 或等分别更改 VOD。


    此致,
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)。 您的理解是正确的。

    2)。 建议从最小 VOD 开始,不设置 DE。 让 FPGA 或接收器执行均衡。 如果需要,可以一次增加一步,然后再增加 DE。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳赛尔-桑,

    感谢您的快速回复。
    我理解。

    谢谢,致以诚挚的问候!
    Kazuki Kuramochi