This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:链路培训失败

Guru**** 2749545 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079133/sn65dsi86-q1-link-training-fail

部件号:SN65DSI86-Q1
“线程:测试”, SN65DSI86TEST2中讨论的其它部件

你(们)好

我已经创建了一个自定义板,并正在尝试在全高清显示器上显示测试模式。

但是,即使在设置了每个寄存器后,显示器也不会响应,并保持黑屏模式。

对于 SN65DSI86-Q1配置脚本,我将监视器的 EDID 信息输入到附加的 Excel 文件中,并生成了无 ASSR 脚本。

我检查了调试寄存器并找到了它
0xf8:0x02
我已确认发生了 LT_FAIL。

附加了从0x00转储到0xFF 的文本文件。


我有两个问题。

1.

我目前处于 Hi-Z 状态,没有来自 DSI 的输入。
这与 LT_FAIL 有什么关系吗?

2.

IIS 是否更有可能是自定义主板的 SI 问题,如指南中所述?
是否有其他方法可以降低数据速率和通道数,并访问寄存器0xB0 - 0xC3并设置参数?

此致

Naoki

e2e.ti.com/.../DP_5F00_dump_5F00_20220222_5F00_01.txte2e.ti.com/.../SN65DSI86_5F00_PANEL_5F00_VIDEOREGISTER_5F00_CALC_5F00_20220222.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否已尝试启用色条测试,它是否起作用?

    对于无 ASSR 案例,您是否还通过1k 电阻器将 TEST2引脚高推至1.8V?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    是的,我尝试了色条测试,但它不起作用。

    通过4.7K 电阻器将 test2引脚拉至1.8V。

    此致

    Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我成功地完成了输出测试模式!

    原因是 DSI8x 的通道数和数据速率设置对于显示器的 DPCD 错误。

    但是,我确认测试模式无法输出,除非 在 EN 断言后等待大约200毫秒。

    在 EN 断言后,链路培训之前是否有指定的等待时间?

    此致

    Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-San

    请参阅 8.4.2节“通电顺序”,步骤1 (EN 断言)和步骤14 (链路培训开始)之间有多个步骤,因此会有一些延迟,但这会因系统而异。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答。
    我认为原因是我的系统中没有投票流程。 我将尝试优化我的系统。

    此致

    Naoki