This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:I.mx 8-941AS -928至 DLPC230输出问题与定时配置问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078588/ds90ub941as-q1-i-mx8---941as---928-to-dlpc230-output-issue-with-timing-configuration-problem

部件号:DS90UB941AS-Q1
“线程”中讨论的其它部件:DS90CF386测试

大家好,团队

我以前曾发布过 I.mx8→941AS→928→DLPC230问题:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1044845/ds90ub941as-q1-need-the-sample-initial-code-for-941as-in-single-mode-and-splitting-mode/3883169?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A461094#3883169

请参阅我的调试过程更新:

e2e.ti.com/.../imx8_2D00_ti941-dsi.docx

mipi DSI 事件文件(请使用计算机上的 mipi 软件打开它)

e2e.ti.com/.../dsi_5F00_events_5F00_f6_5F00_b8_5F00_s8_5F00_v1_5F00_20220218.zip

客户还测试了 SOC-941AS-928-DPLC120,其配置与输出正常相同。 但使用 DPLC230时,它无法工作,DLPC230法特表示其时间要求比 DLPC120更严格。

交叉验证后,我们发现1152*576和864*480的分辨率可以在 dlpc120上亮起,但不能在 dlpc230上亮起;这表明 dlpc230具有非常严格的计时要求。

您是否看到过任何与1152*576@60Hz 分辨率相结合的成功经验:

947+928+DLPC230;

941+9228+DLPC230;

请您为我们提供一个合适的时间让客户在 SoC 中设置以使此解决方案正常工作吗?

我们还分析了941输出的时间,发现 HA,HFP 和最后一行中的数据是正确的,但 HBP 有35个时钟(理论上应该输出的时钟数是:1152+8+50+40,实际输出是1152+8+85+40)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zirui,  

    我将检查另一个线程并查看您提供的文件。 2/21是美国的假期,我希望在2/25之前提供一些评论。  

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    舒,你好。

    感谢您和我更新了客户提供的一些信息:

    我们还使用 DS90CF386转换器板测试了928 RGB 格式的输出,您可以观看下面的视频以获得更清晰的视图来检查问题,似乎传输的最后一条线路不稳定且闪烁。 调整计时将影响这一点,但我们不知道如何正确调整计时。

    e2e.ti.com/.../mmexport1645803272647.mp4

    MPI 分析仪转出的941AS 的 mipi DSI 流源事件是否为1152*576@60Hz?

    使用 DLPC120时,1152*576和864*480都能成功输出,而现在使用 DLPC230时,1152*576@60Hz 无法输出(全黑屏幕);

    在 Lp (低功耗)后,我们看到图片传输的最后两行,然后返回 HS,但其他行没有低功耗;

    请帮助我们检查客户使用 DLPC230的正确时间,以便成功输出1152*576@60Hz 的图像,您能如何获得正确的时间? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zirui,  

    我查看了数据,如果您能够在任何 DSI 数据通道上探测 CH0,而不是 CLK,我们就可以查看 LP 模式序列,这将很有帮助。  

    从 DSI 事件的情况看,我们注意到水平线时间不一致,这可能是问题的一部分。 我们建议客户尝试将941从脉冲模式切换到事件模式,因为问题可能由同步端信号引起。 为此,请在间接 DSI 寄存器页面上设置0x20[4]=0,并通过间接 DSI 寄存器0x30-0x33手动设定同步宽度。 这样,它可以缓解使用 HSE 和 VSE 数据包定义同步信号的问题。 这也可能解决 HBP 不匹配问题。  

    对于 HBP 上的35个额外时钟,这是因为完成 LP11模式序列所需的时间较长。 将 LP 脉冲切换至垂直线应能让客户保持更一致的时间。 上述方法,切换到事件模式也可以解决此问题。  

    最佳