This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP408:界面论坛

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, SN65LVCP408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079226/sn65lvcp408-interface-forum

部件号:SN65LVCP408
线程中讨论的其他部件:LMK00304

如上图所示,输出端子为 LMK00304,输出电平为 LVPECL,输入端子为 SN65LVCP408,接收端子为 CML 电平,因此 DC 耦合需要增加电阻网络,以满足其共模电平要求, 根据输入的端子和输出端子参数(如下图1和图2所示)以及 scaa056.pdf 文档可以计算:R1=1k,R2=176,R3=25欧姆,此时 SN65LVCP408的 VBB 为1.6V,对应于其 VBB 的引脚是否浮动? 请确认此计算是否正确?

         图1:LMK00304     

                                 

图2:SN65LVCP408

此外,如果我们要更改 SN65LVCP408的 VBB 引脚的电压,我们应该如何设计它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当 VBB 浮动时,内部偏压电压为1.6V。 我正在对电阻器进行双重检查,并将返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Malik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leo,

    查看此信息,我建议使用此设备的 AC 耦合。 当您进入方程式时,VBB 处于默认状态时可能无法很好地解决问题。 我无法找到任何证据表明 VBB 端子可以/应该用于 改变内部偏压。 它只是一个要监视的输出。