This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25821:USB D+/D-端接200欧姆电阻器

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079346/tps25821-usb-d-d--termination-200-ohm-resistor

部件号:TPS25821
“线程: PMP40270”中讨论的其它部件

您好,Team,

我正在处理仅源 USB-C 型应用程序。 我正在考虑 使用 TPS25821作为电源开关。

我正在浏览参考 设计 PMP40270的原理图,其中使用了200欧姆(R6)。

请您解释此电阻器的用途是什么?

在某些仅电源 USB C 型连接器中,不提供这些 D+/D-。 这些引脚是否仅用于源代码应用?  

谢谢,此致,

普拉萨德·戈达格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,普拉萨德,

    感谢您的帮助。 我已将其分配给团队,他们很快会回复您。

    此致,
    鲍勃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通过200欧姆电阻器将 D+/D 线路短接在一起,实现了来自 BC1.2规范的 DCP 充电模式。 由于 TPS25821没有内置 BC1.2支持,因此200欧姆电阻器允许向传统器件通告 BC1.2。