This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:插入后 TUSB8020无法检测下游设备

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079911/tusb8020b-tusb8020-cannot-detect-downstream-device-after-plug-in

部件号:TUSB8020B

你好,JMMN,

我创建了一个外部 E2E 帖子,并将客户联系起来进行问题讨论。 我们可以按以下链接关闭内部 E2E 帖子,并将讨论移至此帖子。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1078464/tusb8020b-cannot-find-usb-device-after-plug-in/3996445#3996445

您能否帮助确认以下商品是否存在任何风险?

>我们将28号和29号引脚直接短接到 CPU 端,但没有交流耦合帽。 USB 集线器3.0 Tx 信号上没有交流耦合帽时是否存在任何风险?

>如果是,是否有任何寄存器可以修改并允许此硬件设计(无交流耦合帽)?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,TX 引脚需要交流电帽。  如果没有它们,集线器*可能*可以工作,但它不可靠。 没有办法改变这种情况。

    USB 2.0功能是否已验证?

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    在 CPU 端启用 xHCI 合规模式后,我们尝试通过 BIOS 进行调试。  没有弹出错误消息。

    我们希望禁用 TUSB8020的合规模式以进行验证。

    请问如何禁用  TUSB8020的合规模式?

    谢谢。

    此致,

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能在集线器的上游端口上禁用合规模式。  通过 EEPROM 或 SMBus/I2C 主机在寄存器中启用 DSPORTECR 位,可以在下游端口上禁用合规模式: