This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:VCO 编程

Guru**** 2926360 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079881/ds110df111-vco-programming

部件号:DS110DF111
“线程: 测试”中讨论的其它部件

当我使用 DS110DF111寄存器配置 Group 0 VCO = 8.5GHz 和 Group 1 VCO = 10GHz 时,我发现在测试期间信号无法同步。 我的注册配置如下:
0x60 = 0x80;
0X61 = 0xAA;
0X62 = 0x00;
0X63 = 0XB2;
0x64 = 0xFF;
我们的应用需要1.0625Gbps/2.125Gbps 和1.25Gbps/2.5Gbps,请帮助我们了解问题所在,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    为通道寄存器0x2F 设置了什么值?

    谢谢,
    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Drew

    我没有设置寄存器0x2F,这是默认值。

    谢谢,
    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Drew

    我明白了,谢谢大家的提醒。

    谢谢,
    凯文