This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何使用主机控制器配置 TPS25750 ...?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25730, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071141/tps25750-how-to-configure-tps25750-using-host-controller

部件号:TPS25750
“线程: BQ25730测试”中讨论的其它部件

TI 您好,  

        我正在使用 TPS25750,我是 PD 控制器的新用户,我想配置 TPS25750如何配置它。

1.我想通过使用 I2C 通信使用主机控制器来配置 TPS25750,我想对其进行分步处理,请尝试发送相关文档,以帮助我。

2.用于 PD 配置的 TI 工具,它直接生成十六进制或 bin 文件,如何通过使用主机控制器配置 TPS25750来使用它。

3.我还希望使用 TPS25750,TPS25750和 BQ25730支持的 TPS25730电池充电 IC 配置为根据这两个部件的数据表。

谢谢和尊重,

拉胡尔    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    本 文档介绍了通过 I2C 配置 TPS25750的过程。   TPS25750主机接口技术参考手册

    2. 二进制文件以英特尔十六进制格式生成。  需要将其转换为 C 阵列,以便 MCU 使用 TRM 中详述的主机接口命令将数据写入 TPS25750。  将在几周内发布的下一个 GUI 版本增加了一个选项,用于导出用于 PBM 流的 c 数组。

    3. 支持的配置在 Web GUI 中提供,我们不支持100%的 BQ25730配置,只是 C 类协商中涉及的一个小子集。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的查克:

    Python,C 或任何其他微控制器中是否有 Linux 的参考代码? 我们可以用来开始。

    此致,

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿吉特,

    我将了解参考代码的位置并提供给您。   

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的查克:

    当然,正在等待您的回复。

    此致,

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿吉特,

    我需要与之交谈的工程师今天已经离开了。  我将在明天跟进。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿吉特,

    很抱歉再次延迟,我需要与之交谈的工程师一周都生病了。

    我们期待他星期一回来。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的查克:

    当然,正在等待您的回复。

    此致,

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿吉特,

    我无法获得可共享的 C 代码示例。  我现在正在寻找更好的图表和启动过程的 I2C 捕获。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿吉特,

    我现在已经找到了所需的数据,但它标有水,要求发布 NDA。

    这些数据有示例 C 代码和一个良好的图表,但我需要花一些时间才能获得发布许可并删除文档本部分的水印。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的查克:

    签署 NDA 的过程是什么? 请向我发送详细信息,我们可以尽快签署。

    此致,

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿吉特,

    我正在努力争取在没有 NDA 的情况下获得共享信息的许可。  我必须获得内部权限才能删除水印。

    我相信,我将在今天或星期一获得该版本。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Rahul,

    我正在使用 TPS25750,并正面临通过 i2c 配置它的问题。请帮我提供示例代码。

    此致

    安舒曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,chirag,  

              我们需要推动 TI 来获取 TPS25750与使用 I2C 的主机连接的样例代码,我还在等待块对此的响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rahul

    现在,当 tps25750处于增补程序模式时,如何推送增补程序。如何将该模式从增补程序更改为引导模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag 和 Rahul,

    你们都在寻求类似的解决方案,但我认为你们的需求略有不同。

    Chirag,

    我们正在研究是否可以使用 EnabableHighVoltage 模式,并且仍然可以使用主机接口修改配置,而无需加载修补程序和配置代码。  如果我们能够支持此模式,这将大大减少 MCU 的内存。

    Rahul,

    如果您能够在系统中调整20V 电压,那么我们可以遵循 Chirag 用于节省内存和工作量的相同轨迹。

    如果您能够支持此解决方案,请告诉我。  我正在与我们的系统团队核实,这是一个可行的选择,我们可以尝试。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的查克:

    感谢您的反馈,是的,我们可以使用20V 和5Amp 默认值,但我们还需要在不同情况下控制电压,因此一旦有默认电压可用,我们的系统将启动,所有设备都将启动并运行,包括电池充电, 但是,在极少数情况下,我们需要电压控制,我们将使用主机和内存进行控制,这对我们来说不是问题,因此,如果您发布了示例代码,我们将 进行同样的测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿吉特,

    我将研究为这种情况生成一些示例代码。  我需要查看 GUI 中是否有内置内容。

    您是否有要支持的电压列表?

    这将帮助我指导我的答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    一般而言,我们需要大于或等于60瓦的瓦特,这是基于我们将计算电压和电流。

    首先,您可以为我们提供12/15伏和20伏的示例。

    此致,

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿吉特,

    我将在今天下午为您生成此配置。

    我对 TIsand认为 解决点击表示歉意。  我不打算选择该选项

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的查克:

    谢谢您,我们将期待您提供详细信息。

    另外,请向我们发送更新配置的步骤。

    此致,

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿吉特,

    今天上午我与 GUI 团队合作,我们发现了一个问题,在当前发行版中,PDO 不允许使用5,9,15和20伏以外的其他产品。

    我将以15 V 和20 V 的电压生成电压,供您在今天晚些时候开始使用。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的查克:

    当然,我们也会用同样的方法开始测试。

    此致,

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿吉特,

    我们已经确定了 GUI 配置中的一个错误,这将阻止我今天向您提供此错误。

    我们还确定了该修复程序,GUI 团队正在尝试明天为我发布版本,以解决您的问题。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的查克:

    有此更新吗?

    此致,

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿吉特,

    我们正在尝试解决的问题已导致我与25792充电器的连接出现问题。  我正在努力想出一个解决电池电量耗尽问题的强大解决方案。

    我正在调试中,因此很难提供特定的时间表。  如果我对状态有更好的处理,我会在本周晚些时候向你进行 udpate。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的查克:

    感谢您的更新,期待获得一个坚实的解决方案。

    此致,

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会随时为您提供最新信息