This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:通过板载 RJ-45端口生成1000Base-T 以太网通信

Guru**** 2821755 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077865/dp83869evm-generate-1000base-t-ethernet-traffic-over-the-on-board-rj-45-port

部件号:DP83869EVM
“线程”中讨论的其它部件:测试USB-2-MDIO

大家好,团队

我们希望您能在下面就我们客户的咨询提供帮助。

我想使用此卡通过板载 RJ-45端口生成1000Base-T 以太网流量。 如果没有链接合作伙伴,它是否可以用于此目的? 我将使用此流量分析 没有通信能力的模拟电路。 我还计划在另一端使用 Tek 分析范围/应用程序来生成测试信号以进行合规性测试。该评估板是由 Tek 推荐的以满足此要求,因此我购买了该评估板。 作为一名模拟人员,我对用户指南的理解不够充分,无法继续操作。 您能给我一个快速教程,告诉我如何根据我的需要设置此功能?
此致,
丹尼洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    您必须有一个链接合作伙伴才能生成 BIST 信号。

    但是,您可以使用869EVM 板通过 RJ-45端口生成1000Base-T 通信。  

    请参阅用户手册的 BIST 部分。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    以下是合规性测试 PDF:

    www.ti.com/.../snla239b.pdf

    最佳  

    阿龙。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alon,

    我们收到了客户的反馈。

    非常感谢您的回复。 恐怕我不熟悉这些笔记中使用的所有技术语言——我是一个模拟人,对数字信号处理和以太网协议的了解非常有限。 是否可以向我展示 DP83869EVM 板必须如何显式配置——使用箭头拍照? 例如,我不理解如何向注册簿写入内容。 寄存器可以使用绑带硬编码,也可以使用 USB-2-MDIO ( 所有这一切都需要)吗 ? 这种情况直接出现在我的头上,对于我的简单要求来说,似乎过于复杂。 你说我需要一个链接合作伙伴。 我该用什么来实现这一目的——需要昂贵的智能位系统吗? 如果我确实建立了一个链路,如何访问该信号以将其用作以太网端口上四个双绞线对上的信号生成器? 是否可以在您的终端设置电路板以进行呼叫,以便我可以观看您的配置? 如果链路伙伴没有绕过,或者没有匹配的阻抗访问数据,那么如果链路伙伴在所有四对上传输,我可以使用其中一种测试模式——这是  生成测试模式所需的链路伙伴,如智能位等—— 它在以太网合规性说明中列出了必需的设备。 出于我的目的,所有四个双绞线都必须包含代表典型1000 Base-T 以太网信号所涉及的振幅,极性和频谱的信号。 实际1000Base-T 数据并不重要,但最好是与频谱相似。 我不会对任何内容进行解码。 我只需要一个信号来调整模拟信号处理电路的增益和校准,该电路将用作承载以太网通信的媒体。 我还将使用此工具,希望能使用我购买的 Tektronix 夹具,示波器和软件运行合规性测试。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    我知道,以太网设备确实要复杂得多。  

    我不确定问题在哪里,但是要配置 PHY,您需要同时使用引导以及写入寄存器。

    您必须使用 USB2MDIO 才能写入正确的寄存器(请在 DP83822数据表中找到此寄存器。)

    如果我理解您的问题是正确的,那么您正在徘徊,如果您可以使用869 EVM 作为流量生成,您可以这样做。  

    如果您还有其他问题,请尝试用粗体或下划线标出问题陈述,因为我很难理解调查的内容。  

    我希望我能在这里回答你的问题。  

    最佳  
    阿龙。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 恐怕我不熟悉这些笔记中使用的所有技术语言——我是一个模拟人,对数字信号处理和以太网协议的了解非常有限。 是否可以向我展示 DP83869EVM 板必须如何显式配置——使用箭头拍照? 例如,我不理解如何向注册簿写入内容。 寄存器可以使用绑带硬编码,也可以使用 USB-2-MDIO ( 所有这一切都需要)吗 ? 这种情况直接出现在我的头上,对于我的简单要求来说,似乎过于复杂。 你说我需要一个链接合作伙伴。 我该用什么来实现这一目的——需要昂贵的智能位系统吗? 如果我确实建立了一个链路,如何访问该信号以将其用作以太网端口上四个双绞线对上的信号生成器? 是否可以在您的终端设置电路板以进行呼叫,以便我可以观看您的配置? 如果链路伙伴没有绕过,或者没有匹配的阻抗访问数据,那么如果链路伙伴在所有四对上传输,我可以使用其中一种测试模式——这是  生成测试模式所需的链路伙伴,如智能位等—— 它在以太网合规性说明中列出了必需的设备。 出于我的目的,所有四个双绞线都必须包含代表典型1000 Base-T 以太网信号所涉及的振幅,极性和频谱的信号。 实际1000Base-T 数据并不重要,但最好是与频谱相似。 我不会对任何内容进行解码。 我只需要一个信号来调整模拟信号处理电路的增益和校准,该电路将用作承载以太网通信的媒体。 我还将使用此工具,希望能使用我购买的 Tektronix 夹具,示波器和软件运行合规性测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,  

    让我们设定30分钟,如果你可以把它放在我的日程中,一个下午,也许大约3分钟,如果这对你有利,我会尽力帮助你。  

    最佳  

    阿龙