This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:IC 和脉冲变压器之间的距离。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080087/dp83822if-distance-between-ic-and-pulse-transformer

部件号:DP83822IF
“线程:TLK105”中讨论的其它部件

大家好,团队

IC 和脉冲变压器之间的距离不可避免地会相差很远,从而导致噪音问题。
除了缩短距离外,还有什么其他对策吗?

此外,由于交付问题,我从 DP83822切换回 TLK105。
此时,400 MHz 天线发生干扰问题。
我能对这一原因有什么看法吗?

此致。
肯戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯戈-桑,

    感谢您的查询。 官方建议 IC 和变压器必须<=1in. 从磁性到 RJ-45的距离也必须小于=1英寸。 您遇到了什么400 MHz 的问题,能否扩展?

    顺祝商祺!

    杰罗姆