This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:TUSB2077A:EVM 板文件

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079914/tusb2077a-tusb2077a-evm-board-files

部件号:TUSB2077A

您好,

请获取 基于 TUSB2077 IC 的 EVM 设计文件副本。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,兰斯,

    这些文件不可用。  TUSB2077A EVM 是一款停产的更旧设计(20年以上),我们没有用于它的原始构建文件。

    如果需要,我们可以帮助您查看原理图/布局。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,我等了,我看到我的同事在上一个线程上找到了 TUSB2077A 的 DSN 文件(示意图)。  这不会是实际 的原始 EVM 文件,但我会看到我是否可以共享这些文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接受我朋友的请求,我会直接向您发送文件。