This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:有关 TS3DV642的应用问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079687/ts3dv642-application-questions-about-ts3dv642

部件号:TS3DV642

您好,先生:

我有一些问题,如下所示。

1.如果我的要求是1DP 输入/ 2DP 输出,我是否可以按照下图绘制示意图?

如果是,您能否为我们分享完整的原理图?

  

2.关于功能表,关于我的要求,我应该使用最后两种设置还是其他设置?

请帮助我们提供您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.如果我的要求是1DP 输入/ 2DP 输出,我是否可以按照下图绘制示意图? ->是

    2.关于功能表,关于我的要求,我应该使用最后两种设置还是其他设置? ->使用最后两个设置

    我们没有完整的 DP 实施示意图,但我可以在您的示意图完成后对其进行回顾。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,大卫:

    我们完成了原理图。  

    请您接受友谊请求吗?

    我将通过消息向大家分享这一示意图。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我接受了你的友谊请求,你可以给我一封私人邮件。

    谢谢

    大卫