This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:界面论坛

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234, SN65HVD234-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080030/sn65hvd234-interface-forum

部件号:SN65HVD234

请告诉我们 SN65HVD234和 SN65HVD234-Q1之间有何区别。

我检查了这两个数据表。Pin1描述不同。

SN65HVD234

SN65HVD234-Q1

请告诉我们为什么 pin1描述不同。

客户无法获取  SN65HVD234。

是否可以将 SN65HVD234替换为 SN65HVD234-Q1?

此致,

库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉

    数据表中的这一差异只是第1季度版本的更新问题。 引脚1在两台设备上的功能完全相同,Q1和非 Q1之间的区别在于鉴定过程,因此客户确实可以使用 SN65HVD234-Q1来实现 SN65HVD234。

    此致,

    埃里克·哈克特