This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS8921:DS8921和 DS8921A 之间的差异

Guru**** 2932880 points

Other Parts Discussed in Thread: DS8921

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078708/ds8921-difference-between-ds8921-and-ds8921a

部件号:DS8921

TI 专家您好,

您能否检查 DS8921和 DS8921A 之间的区别?

(我在数据表中发现了 DS8921AT 的区别,但我找不到 DS8921A)

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    "A"字符表示使用 PDIP (8)封装,而不是 SOIC (8)封装。 如您所见,“T”表示扩展温度范围选项,该选项仅在 PDIP 软件包中可用。  

    如果你还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的埃里克:

    感谢您的支持。

    我在以下产品页面和数据表中仅找到 SOIC 软件包;我根本找不到 PDIP 软件包。

    请再次检查。

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase,

    除了 IC 的顶部标记,我在结束时找不到任何区别。我将在内部询问这一点,并在本周结束前回到这个话题。 感谢您的耐心等待。

    此致,

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的埃里克:

    感谢您的支持。 如果有任何更新,请告诉我。

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase,

    数据表中接收器和驱动器切换特性中可以找到唯一的区别。 对于接收器的传播参数 TPLH 和 tpHL,DS8921的最长时间为22.5 ns,而 DS8921A 的最长时间为20 ns。  

    此致,

    埃里克·哈克特