This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E/is/CS 手提带针脚地址问题

Guru**** 2771445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076665/dp83867e-dp83867e-is-cs-strap-pin-address-question

部件号:DP83867E

您好,支持团队,

我想知道,Phy_Addr3是该地址中的 MSB 还是 LSB?

例如,

如果 RX_D0和 RX_D2配置为模式3,地址是0b1010 = 10十进制还是0b0101 = 5十进制?

谢谢你,

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 您好,  

    PHI_Addr3是 MSB。

    如果 RX_D0和 RX_D2配置为模式3, 则地址应为0b1010 =10。

    此致,

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 您好,  

    检查您是否有任何其他查询。

    如果没有,请单击“已解决”按钮关闭线程。

    此致,

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯里尼瓦萨,这是我一直在寻找的信息——谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 您好,  

    感谢您的回复,并很好地听到您提供了所需的信息。

    请单击“已解决”按钮关闭线程。

    此致,

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 您好,  

    我没有听到你的声音,也没有结束我的发言。

    此致,

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯雷尼瓦萨,我有螺纹标记“已解析”。  我们可以关闭线程。  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 您好,  

    已注意到并谢谢。

    此致,

    斯里尼瓦萨