This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534A:I2C 地址问题0x20 (7位)响应0x38 (7位)

Guru**** 3005720 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9534, TCA9538, TCA9534A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079757/tca9534a-i2c-addr-issue-0x20-7bits-respond-to-0x38-7bits

部件号:TCA9534A
“线程”中讨论的其它部件:TCA9538,TCA9534

您好,

我的主板上有2个 tcs9534A,我试图在地址0x20和0x21处与他们讨论,但没有任何结果。

这些地址位于数据表第19页表2中。

我咨询了您的一些论坛,我已经阅读过,但有些客户有相同的问题。 部件响应地址0x38。

我尝试这些地址0x38和0x39,现在你的 tca9538回答了。

请您解释为什么数据表提供地址0x20,我们必须发送地址0x38。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第19页显示“38”:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,菲律宾,

    正如克莱门斯所指出的,如果地址引脚偏向接地,TCA9534A 的目标地址为0x38h。

    对于 TCA9534 (非 A),如果地址引脚偏向接地,则目标地址为0x20h。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息,我下载了非版本的数据表。