This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:安装 DP83869 Linux 驱动程序

Guru**** 2409930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078732/dp83869hm-dp83869-linux-driver-installation

部件号:DP83869HM
“线程”中讨论的其它部件:DP83869

大家好,团队

 我的客户要求我发布一个问题。

“请告诉我是否有适合内核版本4.19的 DP83869驱动程序,或者如何执行回退修补程序或其他详细的回退步骤,谢谢您”

非常感谢你的帮助。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DP83869驱动程序与内核版本4.19不兼容。 客户需要支持,他们需要从教学层面负责。 我们仅提供样本驱动程序支持。

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 杰罗姆,

    感谢你的帮助。

    此致,