This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75C1167:关于输出电流

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078876/sn75c1167-about-output-current

部件号:SN75C1167

大家好,团队

我认为,当电源为5V 且终端电阻器100Ω Ω 连接时,驱动电流将流动50mA。
但是,它是否被钳电流(Iok)限制为20mA?
如果瞬时驱动电流超过150mA,是否无法夹紧,是否会被破坏?

此致。
柳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电流和钳位电流不同。 当您施加低于 GND 或高于 VCC 的电压时,锁模电流指定允许流经锁模二极管的最大电流(请参阅输入/输出示意图)。 如果存在此类电压,您的电路必须将电流限制在20 mA 以下,以防止设备损坏。

    当您将100 Ω 负载连接到输出时,差分输出电压至少为2 V,通常为3.1 V。这意味着输出电流至少为20 mA,通常为31 mA。

    当您连接另一个负载时,您的电路必须将电流限制在150 mA 以下,以防止设备损坏。 (当您将两个输出彼此短路或将另一个电压短路到±7 V 范围内时,电流可能大于150 mA。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好

    感谢您的回复。
    您认为通常为31mA,但数据表上的建议值为 MAX 20mA,这是否意味着正常?

    此致。
    柳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这两个规范有些矛盾。

    无论如何,本设备的设计用途是100 Ω 负载。 只需使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    夹板正确-输出驱动电流最大值与钳电流不同-使用100欧姆负载是正常的 RS-485端接,因此正常情况下,输出驱动电流最大值是正常的。 只有当锁模二极管正向偏置时,即输入电压与接地的距离为<GND 或>Vcc 时,锁模电流才会出现。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paker,

    感谢您的回复。
    我理解。

    此致。
    柳