This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:如何在948中配置垂直色条

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079382/ds90ub948-q1-how-to-config-vertical-color-bars-in-948

部件号:DS90UB948-Q1
“线程:测试ALP”中讨论的其它部件

大家好,团队,

如<探索 FPD-Link III 的 int 测试图案生成功能>所示:

请问如何配置948输出垂直色条?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joey,  

    垂直色条可以通过模式生成器选项卡在 ALP 中配置,如下图所示。 或者,也可以在 PGCTL 寄存器0x64位2 PATGEN_COLOR_Bars 中启用它。

    最佳

    舒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shu

    明白了,

    顺便说一句,948能否生成水平色条?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joey,  

    948不支持水平色条。  

    最佳