This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:用于 LS 操作的 USB 驱动程序

Guru**** 2891790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22, TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079764/tusb2e22-usb-redriver-for-ls-operation

部件号:TUSB2E22
“线程: TUSB4020BI”中讨论的其他部件

我们发现 TUSB2E22是一款能够进行 LS/FS/HS 操作的驱动程序,但它需要 eUSB2标准。 我们是否有支持 LS/FS/HS 的 USB2.0驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    TUSB2E22是 eUSB2中继器,而不是典型的 USB 驱动程序。  我们所有的 USB 2.0驱动程序仅影响 HS 并通过 FS/LS 流量。  通常,FS/LS 信号不需要太多的重新驱动。  如果您确实需要重新驱动所有 USB 2.0流量,应用程序可能需要 USB 2.0集线器,如 TUSB4020BI。

    此致,

    JMMN