This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:DS320PR810 SI 模拟模型

Guru**** 2931640 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078539/ds160pr810-ds320pr810-si-simulation-model

部件号:DS160PR810
本主题中讨论的其他部件:DS320PR810

您好,

我的客户希望学习 DS320PR810,并请为他们的 SI 模拟提供 SI 模型(参数格式)。

我的电子邮件:Jeffyc.yang@arrow.com

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    您应该能够很快访问此模型。 您将收到一封电子邮件,其中包含下载这些文件的说明。 您可以向我发送朋友请求,并提供有关此客户应用程序的更多信息。 此外,您还可以向我们发送此客户的电子邮件,以便他们也可以直接访问这些模型。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好纳赛尔,

    请帮助我的客户 “jay.chien@aicipc.com.tw"  ”创建 “我的安全资源”权限吗?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好纳赛尔,

    还有一个问题。

    我的客户反馈 SI 模型的一些设置错误,不符合 PCIE5 BER (1E-12)规范,详细信息如下图所示。

    请帮我解决这个问题吗?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)。 Jay 可以访问 DS320PR810设计文档,包括 IBIS-AMI 型号。

    2)。 请让我们与 TI FAE 讨论这些模型,因为这些模型是根据 NDA 发布的,我们无法在 E2E 论坛上讨论这些模型。 您的 TI FAE 应该能够直接与我联系。

    此致,纳赛尔