This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:PCIe 交换机 LVCMOS 支持

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079585/hd3ss3412-pcie-switch-lvcmos-support

部件号:HD3SS3412
“线程: HD3SS6126”中讨论的其它部件

大家好,我想知道 HD3SS3412开关是否能够切换 LVCMOS 电压电平信号(最大3.3V)。 我发现该设备的额定差动输入为-0.5V 至4.0V,但通常用于在0-2V (共模)和1.8V (差动模式)范围内切换 PCIe 信号。

LVCMOS 信号是否会导致损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3 V LVCMOS 在绝对最大额定值内,因此设备不会损坏。

    但3.3 V 超出了建议的工作条件,因此无法保证设备能够正常工作。
    特别是,如果只有 N 通道 MOSFET 开关(可能是高带宽设备),则正极电源附近的电压将无法通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,在我的应用中,我需要传递 PCIe Gen 3.0信号或 LVCMOS。 因此,在3.3V 额定电压下,我不需要 PCIe 所需的相同带宽或动态响应。 开关功能是否仍可用于3.3V 信号,从而允许 LVCMOS 信号通过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3412允许通过最大1.8V 差分信号。因此3.3V 绝对不起作用。

    LVCMOS 信号的数据速率是多少? 如果 LVCMOS 小于500MHz,HD3SS6126可能会工作

    此致

    布莱恩