This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:TMDS171应在哪里与 HD3SS215一起将其重新计时器与2:1交换器配置放在一起?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TMDS171, HD3SS215EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079354/tmds171-where-should-tmds171-retimer-be-placed-in-a-2-1-switch-configuration-along-with-hd3ss215

部件号:TMDS171
线程中讨论的其他部件:HD3SS215测试HD3SS215EVM

由于1.4b 规范的合规性问题,我们希望将重计时器与 HD3SS215交换机集成。 我们的产品在 2个信号源之间切换为1个接收器。 其中一个来源是我们产品的内部来源,另一个来源是外部来源输入(Roku/Chromecast 型产品)。 内部来源是我们 HDMI 合规性的主要问题,因此重新计时主要是为了解决设计链中的问题。 问题是我们在设计中将计时器插入何处? 应该是开关之前的状态,并且只能调节来自内部信号源的信号,还是可以将其插入开关之后? 我们最终的问题是重新计时器(VSADJ,EQ 等)的配置现在是否会开始导致外部源输入的合规性问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于连接器输出符合要求,我建议将 TMDS171置于 HD3SS215的输出。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了执行计时器所做的调整,接收器或中继器测试是否有问题? 摆动调整和固定均衡器设置等内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您在使用内部 HDMI 源时发现了什么合规性故障?  

    我在考虑初始响应的源代码合规性测试。  因此,对于源代码合规性测试,您基本上使用 TMDS171来保护 HD3SS215,因为 HD3SS215只是一个无源 MUX,没有任何信号调节功能。  

    如果您在 HD3SS215输出上运行了接收器端合规性测试,并且使用了 TMDS171, 我认为 VSADJ 和均衡不会是问题所在。 我还建议使用自适应均衡器代替固定均衡器。 但您可能会得到测试 ID 8-8接收器差分阻抗故障,因为接收器差阻抗是 TMDS171 RX 50ohm 终端和 HD3SS215 Ron 的阻抗。  

    我认为中继器测试在这里不适用,因为中继器包括当前设计中没有的接收器功能和源功能。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我们的电源电气测试结果:

    根据 HDMI ATC,由于设备的性质,我们将接受中继器,源和接收器测试。 听起来我们应该在开关之前放置计时器吗? 还有一个与此相关的问题。 除了通道外,只要两个输入和一个输出之间的所有内容保持一致,HD3SS215上的极性还可以交换吗? 例如:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要在 HD3SS215输入和输出之间保持极性,就可以切换通道极性。 TMDS171还支持仅在复计时器模式下的接收通道极性交换。  

    对于内部 HDMI 源,我仍然建议将 TMDS171放在 HD3SS215输出上。 您可以让 TMDS171 RX 均衡器补偿来自内部 HDMI 源+ HD3SS215的损耗,以通过眼罩测试,并调整 TMDS171 VSADJ 以通过 VL 测试。 如果输出上没有通用模式扼流圈,我还建议在 TMDS171和输出连接器之间添加通用模式扼流圈,以通过线对内偏移。

    对于外部 HDMI 源,我建议将 TMDS171放在外部源和 HD3SS215输入之间,这样您就不会遇到测试 ID 8-8合规性故障。  

    谢谢

    大卫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,

    我打算在 TMDS171上进行极性交换,但我们只能在平顶模式下使用 IC,无法保证我们不会低于计时器模式的阈值。  

    您是否建议在我们的设计中使用两个 Retimers? 该解决方案存在一些问题。 这些 IC 的供应量非常低,交货周期很长,中间商市场上的 IC 将达到10倍。 您是否认为仅在开关 IC 前使用再定时器是可行的? 在测试中,我们没有遇到与8-8有关的问题,我们只是使用了外部源-> HD3SS215 -> HDMI 输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解您对两个计时器设计方案的担忧,但我认为这是一个解决方案,它为我们提供了通过合规性的最大余地。  

    在3G 环境下,HD3SS215插入损耗本身约为-2dB,而 TMDS171最大去重仅为-2dB。 因此,我的问题是交换机之前的 TMDS171,TMDS171 TX 无法提供足够的补偿来通过合规性测试。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们在这里讨论的各种配置中使用评估模块,那么如果再计时1次就足够了,您认为我们可以得到更好的想法吗? 我知道,由于 EVM 上的连接器引入了不连续性,会有一些差异,但这是否值得一试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意你的意见。 我们同时备有 HD3SS215EVM 和 TMDS171EVM,因此您可以尝试使用不同的配置。

    谢谢

    大卫