This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:与 TCA9509RVHR 共享 I2C 总线

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079477/tca9509-sharing-i2c-bus-with-tca9509rvhr

部件号:TCA9509

从 TCA9509RVHR 数据表中 ,似乎没有限制与其他设备共享 I2C 总线。  如果我们使用的是某些 I2C 设备而不是另一个 TCA9509,那么我们可以将上层 TCA9509视为正常的 I2C 设备。 这是真的吗? 我们只是想确保是否存在任何潜在的 I2C 挂起问题。  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ,

    我将研究这个问题,明天再回来。

    最佳

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;A 和 B 两侧可能有多个 I²C Ω 设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ,

    正如克莱门斯所说的,让多个 I2C 设备共享同一条总线没有问题。 但是,重要的是确保总线电容不超过 I2C 规格。 总线电容太高将导致您的上升和下降时间问题,并可能导致 I2C 通信无法进行。 每台设备都将为总线添加自己的总线电容,因此只需确保所有电容都与规格一致。

    最佳

    克里斯