This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:需要支持40Gbps 速度的 USB4.0的驱动程序

Guru**** 2929190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079665/tusb1002-need-re-driver-which-support-usb4-0-with-40gbps-speed

部件号:TUSB1002

您好 TI 团队,

在上一个项目中,我们使用 TUSB1002R 与 USB3.1进行重新驱动。

现在,我们希望以40Gbps 的速度支持 USB4.0。 您能否推荐适合我们应用且支持40Gbps 速度的部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    目前,我们没有用于 USB4 Gen3的40 Gbps 重新驱动程序。 您使用的是 USB4 Gen2吗?