This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要支持速率为40Gbps 的 USB4.0的 ESD 保护二极管

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E0B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079670/need-esd-protection-diode-which-support-usb4-0-with-speed-of-40gbps

“线程:TPD1E0B04”中讨论的其它部件

您好 TI 团队,

我们需要 ESD 保护二极管,该二极管支持速度为40Gbps 的 USB4.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Abhi,

    我建议使用 TPD1E0B04。 其电容为0.13 pF,插入损耗为~30 GHz,相当于60 Gbps。  

    此致,

    马特·史密斯