This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:HBR3 8.1Gbps/通道 DSI 到江户桥

Guru**** 2811995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079736/sn65dsi86-hbr3-8-1gbps-lane-dsi-to-edo-bridge

部件号:SN65DSI86

大家好,团队

客户正在与我们核实我们是否获得了支持 HBR3 8.1Gbps/通道的 DSI 至 eDP 部件,您是否可以帮助检查这一情况?

谢谢,致以诚挚的问候,

意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    意志

    遗憾的是,我们没有支持 DSI 到 eDP 的部分,而这些部分支持8.1Gbps 的数据速率。

    谢谢

    大卫