This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:查看输入信号电平

Guru**** 2509115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079114/ds25br440-review-on-input-signal-level

部件号:DS25BR440
“线程:测试”中讨论的其它部件

你(们)好,

请查看已测试的输入信号电平。

问题是:

输入信号 VH 可能低于100mV,输入 VL 可能高于-100mV。但是,根据数据表,VH 的最大值为100mV,最大 VL 为-100mV。

输出信号眼足够大。在这种情况下 ,输入信号电平是否存在任何潜在风险?

测试条件:25℃,2.37Gbps。

BRS,

双标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您所指的规格也适用于差分信号。 基本上,您的输入信号需要有一个超过100mV (大于阈值电压)的差动峰值到峰值摆动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢