This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:TCAN1057A 和 TCAN1057AV 之间的差异

Guru**** 2543390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079218/tcan1057a-q1-difference-between-tcan1057a-and-tcan1057av

部件号:TCAN1057A-Q1

TI 专家您好,

我的客户考虑了这两个部件:TCAN1057A 和 TCAN1057AV。

他们共享相同的数据表,但两者之间的差异尚不清楚。

- TCAN1057A 具有4.5V~5.5V Vcc,Vio 与 Vcc 相同。

- TCAN1057AV 有4.5V~5.5V Vcc,但 Vio 有1.7V~5.5V。

还是 TCAN1057AV 的 Vcc 和 Vio 都有1.7V~5.5V?

这两个部件之间还有什么其他区别?

请检查此问题。 谢谢。

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的区别是,“V”设备具有用于输入/输出信号的电平调节器。 无“V”的设备使用 VCC 作为 I/O。

    如推荐的工作条件表所示,VCC 必须为5 V,而 VIO 可以降至1.7 V。有关示例,请参见图9-6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase,

    克莱门斯在这里是正确的,如果你有任何其他问题,请告诉我们。

    此致,

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯,埃里克,

    感谢您的支持。 我会将其发送给我的客户。

    此致,

    追逐