This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK6002:用于 TLK6002操作的电源定序

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK6002, TPS65283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079295/tlk6002-power-sequencing-for-tlk6002-operation

部件号:TLK6002
“线程: TPS65283”中讨论的其它部件

TLK6002 EVM

 先生

TLK6002 IC 是否有电压排序要求(1.8V 和1.0V 电源)?
我们计划从 TPS65283双输出降压转换器提供这些电源,而不需要任何电压排序硬件。

我们已经了解了 TLK6002 EVM 原理图,他在每个电源原理图表中使用了一些电压监控表。 它是否与电压排序相关?

此致,
拉梅什 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉梅什,

    没有严格的定序要求,尽管这些供应品应在很短的时间内提出。  请参阅以下数据表的摘录。

    谢谢,

    绘制