This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA1040A-Q1:断电时 TxD 和 RXD 输入电压

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079252/sn65hvda1040a-q1-txd-and-rxd-input-voltage-when-unpowered

部件号:SN65HVDA1040A-Q1

您好,

在我的客户系统中,TXD 和 RXD 被拉至3.3V。
这一3.3V 是一个与 VCC 电源轨分离的电源轨。
尽管 VCC 未通电,但 TXD 和 RXD 可能被拉至3.3V。
是否允许这种情况?

此致,
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥巴,

    这种情况是可以的。 这不会造成损坏,设备不会通过回馈供电供电,也不会在设备通电后导致任何通信问题。 但是,当设备通电时,RXD 引脚会有争用,因为它将通过推挽式结构输出5V,同时被拉至3.3V。

    此致,

    埃里克·哈克特