This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:与 SN65HVD1781A-Q1的差异?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079404/sn65hvd1781-differences-with-sn65hvd1781a-q1

部件号:SN65HVD1781

您好,  

标题中的设备上方有两个简短的问题: 除了汽车-Q1额定值和略微不同的工作温度和 ESD 额定值之外,这两个设备之间是否存在任何功能差异?

另外,为了澄清,-Q1设备的-A 变体在功能上与非 A -Q1设备相同? (某个版本是直接升级/更换的?)

从我的理解和对数据表的理解来看,使用 SN65HVD1781A-Q1替换非 Q1版本(SOIC-8封装)时不会出现任何问题

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼,

    对您的第一个问题:不超过您注意到的差异点-(一些 ESD/Temperature Differences 和 Q1声明)  

    第二个问题:是的,A/-Q1在功能上是相同的。 但是,A 版确实有与设备相关的功能安全文档(它不会真正改变功能,只是增加了一些文档)  

    对于非 Q1版本,您应该能够降级 SN65HVD1781A-Q1 -其本质上是相同的部分,但由于 Q1评级,降级过程更加严格。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕克  

    这完全回答了我的问题。   

    谢谢!