This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:925型发生器

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB925Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077385/ds90ub925q-q1-925-pattern-generator

部件号:DS90UB925Q-Q1
“线程”中讨论的其他部件:Alp

你好,团队

以下参数是客户希望使用 DS90UB925Q1中的模式生成器生成的计时。

如果要设置 DS90UB925Q1至 ALP。 I2C 下的 ALP 寄存器在哪里?这些寄存器的内容值是什么?
请帮我提供数据并告诉我要在哪里设置以便我可以直接设置数据吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo,  

    内部正时面板的右下侧。 有一个滚轮可以显示其余参数。  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洛根

    谢谢!
    客户希望使用他们的 MCU 使 DSUB925生成以下参数分时!

    我们该怎么做?  

    I2C 下的 ALP 寄存器在哪里?这些寄存器的内容值是什么? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo,  

    感谢您的澄清。 请参阅随附的应用手册了解 PatGen 设置。 这些寄存器位于 PatGen 间接页面上,可通过 间接访问地址(PGIA)和数据(PGID)控制寄存器访问。  

    www.ti.com/.../snla132g.pdf

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洛根

    谢谢!

    我给您发了一份日历,谢谢。您能花30分钟时间让我的客户与您讨论 DS90UB925Q-Q1专利生成和注册设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo,  

    您能附上他们使用的脚本吗?我可以一目了然? 他们遇到了什么问题,黑屏,屏幕闪烁等?  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洛根

    还可以!

    有一件事需要您的支持!
    请帮助检查925和926 SCH,THx

    e2e.ti.com/.../2022.DS90UB925Q_DA7DEF8D1657_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo,  

    没问题,请给我一两天时间,我会给你关于示意图的反馈。 这是他们试图让专利人启动的项目,你在寻找什么东西不合适吗? 或者这是一个不同的/新的项目吗?  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洛根

    是的,  我们正试图让专利人在这个项目上取得进展!

    我 发现了一个926 SCH 的错误 , SDA 和 SCL 颠倒了......

    但你需要双倍共 925 &926 SCH,THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo,  

    是的,这将是一个问题。 我将回顾示意图,并告诉您是否有其他问题。 他们已经构建了该原理图的硬件,这就是他们正在测试的内容? 此硬件的初始启动是否正常?  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洛根

    是的,  这正是我的客户正在测试的!

    期待您的反馈,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo,

    由于美国假期,我们目前是 OOO。  我明天在就职时会提供进一步的回应。  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo,  

    DES 原理图上的 BIST EN 引脚是否有其其中一个电阻器 DNP?

    为了进一步调试,需要以下项目:  

    • 任何脚本/寄存器配置客户正在编程
    • 注册 Ser 和 DES 的转储
    • 客户是否在 SER 和 DES 之间获得链路锁? (DES 上的 GM_LOCK 引脚)
    • 问题描述(尝试 PatGen 时出现黑屏等)

    此致,  

    洛根