This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:DS100MB203无法正常工作

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079116/ds100mb203-ds100mb203-can-not-work

部件号:DS100MB203

您好,TI 团队

   在 您的帮助下,我对 DS100MB203有一些疑问。我设计 了一款以太网交换机产品 ,它通过 DS100MB203支持10G SerDes 信号交换机。 如果 SEL 的针脚 设置为低, 而 DS100MB203的通道更改为光纤,则生产可以 正常运行。但 当 DS100MB203选择通道 RTL8261(RTL8261是10G 铜 phy)的芯片时,生产将无法正常运行。

硬件检查:

1、 当 DS100MB203选择 RTL8261的信道时,SEL 针脚已设置为高;

2、   RJ45之间的 RTL8261通道  已通过 RTL8261寄存器检查正常;

 现在,10根铜无法工作的原因是 DS100MB203和 RTL8261之间的通道断开?  

请帮助我检查硬件配置是否有任何问题,并给我一些想法来解决这个问题,谢谢

e2e.ti.com/.../hrpcb_2D00_swtg3c1022s_5F00_20211124_2D00_b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否有能力在此系统中的任何位置测量眼图?  此外,此系统中是否使用了任何链接培训?

    您对该设备的实施看起来正确。  设置 SEL 高也是正确的,  因此 RTL8261 连接也可以正常工作。

    谢谢,

    绘制