This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1471:此设备是否支持较高的信令速率?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1471, SN65HVD1474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079480/sn65hvd1471-can-this-device-support-signaling-at-higher-rates

部件号:SN65HVD1471
线程中讨论的其他部件: SN65HVD1474

各位专家,你好

我想知道此设备是否可用于信令速度超过400kbps (例如950或1000 kbps)的信令。

我有一个应用程序,我已经在以更高的速率使用它,我没有看到任何问题,但我想知道400kbps 的额定值是否意味着不应该以更高的速率使用它。

谢谢!

吉姆·B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    感谢您的帮助!

    因此,建议不要使用 SN65HVD1471超过400kbps -这是由于过渡时间相当长:

    在典型情况下-从低到高然后再到低的过渡通常为2倍,因此整个周期大约为800 ns,这会随着应用温度的升高而升高。 这种转换速度大大降低了设备可以以的最大速度运行。 尽管如此,20kbps 是指温度过高,因此如果应用接近室温或更低,设备就可以加速并提高速度,这可以解释为什么您在稍高的速度下没有发现问题,但我想这样做 强调仍不建议使用此设备,因为此设备的转换时间可能足够长,如果信号通过设备传输的速度更快,则较慢的转换时间可能会导致数据可靠性问题,因为最大值是可能的,而这是一个较低的高周期时间~1.5us,这可能会导致数据可靠性问题 绝对会导致950/1000 kbps 的问题 -这是我推出 SN65HVD1474的地方,因为它只是1471的更快版本,可以毫无问题地处理1000 kbps。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森