This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:上游端口上的负载感应

Guru**** 2693385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079454/tusb4020bi-ls-on-upstream-port

部件号:TUSB4020BI

我想知道是否有任何 USB 2.0集线器可以在上游端口上执行 LS,FS 和 HS。 我看到许多人,包括4020人,在下游做 LS,但在上游做不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    USB 规范不允许在集线器的上游端口上进行 LS 连接。  任何支持 HS 的 USB 2.0集线器(如 TUSB4020B)都可以在其上游端口上支持 HS 或 FS 连接,但速度由其所连接的下游端口决定。  支持 HS 的 USB 2.0集线器使用事务转换器在上游端口上的高速连接和连接到下游端口的任何全速或低速设备之间进行转换。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何 USB 1.1或2.0集线器可以在上游端口上执行 LS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是,USB 规范禁止使用。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢